This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:将 Tiva 与 DLP6500相连

Guru**** 2610165 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/767230/ek-tm4c1294xl-interface-tiva-with-dlp6500

器件型号:EK-TM4C1294XL

大家好、团队、

在我的一个客户中、他们使用 DLP6500实现 Tiva。 也就是测试了 EK-tm4c1294xl 和 DLP6500评估板。 借助于“TivaWareTmUSB Library”软件和评估板示例之一—USB 主机键盘—它们成功地连接了 DLP 设备并断开了与之的连接,但当它们尝试发送数据时,它们没有得到响应。

我想知道如何以正确的方式配置 USB 主机库,以便与 DLP6500评估板通信。

任何建议都值得赞赏。

谢谢、此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adrian、您好!

    我查看了 DLP6500的文档、并从中得知它枚举了 HID 器件并使用了 USB 2.0、因此我们的主机库应该能够支持它。 尽管如此、我并不熟悉该器件以及与其通信所需的命令、从您描述的内容来看、似乎无法识别该命令。 这将是 DLP6500此时的应用特定问题、 我建议联系 DLP 团队、因为我们以前从未将 Tiva 器件与 DLP EVM 连接过、也不知道该设置需要什么-包括是否需要任何特定的 USB 主机配置。

    如果您发现需要特定配置的详细信息、但不知道要使用什么 API 来正确配置 USB 库、请再次联系我们、我们一定可以为此提供支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    我曾就通过 Tiva USB 库进行 DLP6500控制事宜与 Adrian 联系。 我想具体说明问题。

    DLP 团队表示 DLP6500支持 标准 HID 接口。

    Tiva USB 库包含键盘、鼠标和大容量存储器件示例。

    那么,我的问题是如何配置“TivaWareTmUSB Library”以与“标准 HID 接口”设备配合使用?

    你有示例吗?

    谢谢、

    Maxim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Maxim:

    我回复了您的新主题、因此我将继续并关闭这个主题。