This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/EK-TM4C129EXL:CloudTask:无法创建新的 TLS 实例

Guru**** 2610155 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, EK-TM4C129EXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/765951/rtos-ek-tm4c129exl-cloudtask-failed-to-create-a-new-tls-instance

器件型号:EK-TM4C129EXL
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我终于设法为  EK-TM4C129EXL 重建了 Secure_IoT_patch-1.0.7-1演示。 它运行正常;通过 DHCP 获取其 IP 地址、从 NTP 获取时间... (不涉及代理)。

为使其正常工作,我遵循了 Sai  

我使用的配置为:

  • TI-RTOS v 2.16.01.14
  • WolfSSL v3.10.2
  • XDCTools 3.32.01.22
  • CCS v8.3.0
  • 编译器 ti-cgt-arm_5.2.2

更遗憾的是、启动后会出现以下消息:

欢迎使用 Crypto Connected LaunchPad、

安全物联网演示。

MAC 地址:0800285a8d7c
已获取 IP 地址:192.168.2.189
NTP IP 已解析为143.107.229.210
当前日期/时间为2019年1月23日16:49:20

CloudTask:无法创建新的 TLS 实例。 正在退出。
>

我是否遇到了像我的互联网提供商这样的问题? 我的提供商属于类型(CGNAT 或运营商级 网络地址转换)。  如何测试它是否会影响通信?

问题与帖子(https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/other/f/908/t/755363)类似

谢谢大家、

Alanderson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alanderson、
    这是您的办公室网络还是家庭网络? 您可以尝试使用您的家庭网络吗? 如果您在办公室网络中运行、我不确定是否存在可能是原因所在的安全防火墙。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、
    这是家庭网络。 我禁用了所有防火墙、但不幸的是、我没有成功

    感谢您的快速响应、
    此致、

    Alanderson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    抱歉、我得说我不是 TLS 专家。 我不确定问题是 TLS 问题、还是与 Exosite 服务器建立 TCP 连接时遇到问题。

    您能否运行 TivaWare 示例 QS_IoT (可在下找到 /examples/boards/ek-tm4c1294xl/qs_iot)、用于在客户端和 Exocite 服务器之间通过互联网建立通信。 我以前从家庭网络运行过此示例、它为我工作。 如果您可以使其正常工作、则我们可以排除 Exocite 服务器的 TCP 通信问题。 TLS 的问题更多、我希望您可以从 WolfSSL 获得一些指导。

    以下是安全物联网演示 training.ti.com/secure-iot-demo 的培训视频。 观看视频并不能解决您的问题、但我希望您能获得一些值得调查的提示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、
    感谢您的提示、我将尝试运行此示例、然后返回答案。

    谢谢、
    Alanderson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、
    我使用 QS_IoT 示例进行了测试。
    1°)编译并启动示例( /examples/boards/ek-tm4c1294xl/qs_iot)。 它运行正常。
    2 μ s)°Exosite 上的器件(EK-TM4C129EXL)。
    3 μ s)°了新器件(EK-TM4C1294XL Connected LaunchPad)。 我的主板是 EK-TM4C129EXL:)
    4°)运行...
    5°)连接成功!

    问题似乎出在 TLS 上、我将编译3.8.0版并进行测试。 我将联系 WolfSSL 以了解是否有解决方案。

    谢谢、
    Alanderson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alanderson、
    此问题是否已解决? 您是否能够从 WolfSSL 获得建议? 我现在要关闭这个线程。 如果您有新问题、您可以打开新主题。 如果您对问题有一些更新、您可以通过发布评论来重新打开此主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    我无法与 WolfSSL 谈。 现在、我将输入 SSL 检查。 有了新闻、我将打开另一个主题。
    谢谢大家、

    Alanderson