主题中讨论的其他器件:HALCOGEN、
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
当我遵循 halcogen 提供的 example_sci_uart_960.c 时,我可以通过 UART 直观地确认文本行输出“Hercules Microcontrollers Texas Instruments”
现在、我尝试从交流电压传感器 ZMPT101B 获取结果。 但是、我无法在 Example_adcDisplay.c 中提供的代码之后获取电压结果、该代码也是 halcogen 提供的代码。 尽管我遵循了与所述示例相同的所有内容,但它不会向我显示任何内容。
我要使用的板是 LAUNCHXL2-570LC43 (TMS570LC43x)。 传感器的输入电压为220V AC、传感器的输出显示为2.16V (峰值均高于0V)、正弦60Hz。 为传感器提供3.3V、GND。 传感器输出连接在 PA0 (PORTA 0)上。
感谢您的提前帮助。
此致、