This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357:使用 EMIF 的设计建议

Guru**** 2610165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/767734/tms570lc4357-tms570lc4357-design-advices-using-emif

器件型号:TMS570LC4357

你好。

我正在决定系统的存储器映射的设计、我需要一些有关哪种方法更好以及原因的信息。

a.使用一个芯片选择拥有一个大内存

B.使用两个或三个 CS 具有两个或三个小型存储器。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    每个芯片选择(CS2、CS3、CS4)的最大内存大小为16MB。 如果您需要大于32MB 的内存,则必须使用连接到 CS2/CS3/CS4/CS4/3的3个单独内存。

    如果您只需要16MB 内存、则可以使用连接到1个 CS 的1个内存或连接到2个芯片选择的2个内存。 但我更喜欢使用1个存储器而不是2个存储器。 使用1个存储器可以简化 PCB 布局并节省 CB 空间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ Wang、您好!

    [引述]

    每个芯片选择(CS2、CS3、CS4)的最大内存大小为16MB。 如果您需要大于32MB 的内存,则必须使用连接到 CS2/CS3/CS4/CS4/3的3个单独内存。

    如果您只需要16MB 内存、则可以使用连接到1个 CS 的1个内存或连接到2个芯片选择的2个内存。 但我更喜欢使用1个存储器而不是2个存储器。 使用1个存储器可以简化 PCB 布局并节省 CB 空间。

    [/报价]
    感谢您分享您的方法。 我同意、除了使用一个存储器外、系统可能更可靠、我想每块芯片都增加了更多的故障概率。

    我们的系统将针对未来更新进行设计、因此所有 CS 都将在电路板中布线、因此从硬件方面来说、使用一个或多个芯片不会成为问题。

    我想在软件方面、哪种方法可能是最好的。 如果我们重视可靠性(您同意吗?)、只使用一个可能会更好。
    或者、我们可以在不同的芯片中实现更好的性能来分配对存储器的访问、或者可能最糟糕的是分离。
    您是否知道我在哪里可以找到支持此类决策的信息?
    Hector
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hector、您好!

    我们无法同时访问具有不同芯片选择的两个存储器。 从性能的角度来看、我更喜欢使用一个16MB 内存而不是两个8MB 内存。