主题中讨论的其他器件: TM4C129XNCZAD、 DK-TM4C129X
您好!
我们正在尝试了解如何配置 来自 TM4C1294NCPDT 的 EPI、以便与来自 Solomon Systech 的 LCD 控制器 SSD1926连接。
我们只关心写入周期、不关心从 LCD 读取。
下图显示了 SSD1926要求的写入周期接口时序。
根据该图、我们设计了一个具有以下连接的定制硬件:
(MCU)------ (SSD1926)
EPI0 28 WR --- WE0#
EPI0 29 RD --- Rd 编号
EPI0 30 ALE --- D/C#
EPI0 31 CLK --- CS#
EPI0 15:0 --- DB15:0
是否可以配置 EPI 来实现这种周期?
如果是、应设置哪种 EPI 模式? 是主机总线模式还是通用模式? (它看起来像主机总线、但我们不确定)。
此外、SSD1926如何映射到 MCU 存储器映射以及代码如何在总线上实际写入数据尚不清楚。
是否有一个与我们这里的示例类似的示例? 我们只找到了 SDRAM 的示例、这是一个非常不同的应用。
PS:我们已经使用了 GPIO"硬编码"功能、但这是一个非常慢、繁琐且次优的解决方案、并且使得 LCD 更新非常慢。
此致!