This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DK-TM4C123G:用于 CAN 协议的开发套件

Guru**** 2611295 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/767002/dk-tm4c123g-development-kit-for-can-protocol

器件型号:DK-TM4C123G
主题中讨论的其他器件: TM4C123EK-TM4C123GXL

尊敬的团队:

您是否有其他与以下内容类似的 CAN 协议开发套件?:TM4C123G USB CAN 开发套件
DK-TM4C123G

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、我们没有安装 TM4C123器件和 CAN 收发器的其他电路板。 EK-TM4C123GXL Launchpad 具有用于 Booster Pack 的接头、并提供 CAN 引脚。 43oh 显示 CAN Booster Pack 可用、但我尚未使用。
    store.43oh.com/CAN-Bus-BoosterPack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    在下面的注释中、我是否可以问、如果 ADC 对正弦和余弦信号的读取未同步到外部载波、会导致什么问题? 我知道其中一个问题可能会通过它们相位差的余弦来降低振幅。 如果我错了、请纠正我的问题。 还有事吗?

    挑战是将 ADC 对正弦和余弦信号的读取同步到外部载波。

    我期待你的答复。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉。 您谈论的是什么应用?