This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXPCC430RFX:MSP-expcc430rf4

Guru**** 2909550 points

Other Parts Discussed in Thread: SIMPLICITI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/767955/ccs-msp-expcc430rfx-msp-expcc430rf4

器件型号:MSP-EXPCC430RFX

工具/软件:Code Composer Studio

我 找到了一个 MSP-expcc430rfx 用户体验示例。 但我在 CCS 中找不到任何项目文件!!!!

因此、我必须创建一个新项目并导入 Experience 添加头文件后 、会出现许多错误! 我已经按照 SimpliciTI 示例应用用户指南的说明进行操作。   为什么这么难!!! 我是否使用了错误的方法? 是否有任何快速而精确的方法来使用该示例?

为什么虽然有.ccsproject 文件、但无法导入工程?

#20标识符"MAX_APP_PAYLOAD"未定义
#20标识符"MAX_APP_PAYLOAD"未定义
20标识符"NUM_connections"未定义
20标识符"NUM_connections"未定义
#20标识符"sSample"未定义
Gmake:***[Applications/Access_Point/main_AP_ASYNC_Listen.obj]错误1.
gmake:***[Components/MspExp430F6137RxUserExperience.obj]错误1.
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Li、

    MSP430ware 中似乎没有提供 MSP-EXPCC430RFX 用户体验、而是单独的软件包和安装程序。

    《MSP-EXPCC430RFX 用户指南》的第2.2.2节指向软件下载页面、该页面位于 :software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    我手头上没有该 EVM、但我能够安装此软件包、然后使用 CCSv8.2导入和编译项目。

    谢谢、
    JD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经安装了该软件、CCS 文件夹位于 C:\ti\MSP430\MSP-EXPCC430_UE_1_01_00_00\src\MSP-EXP430F6137Rx_User_Experience \CCS。 但我也无法打开它。 如果我双击.ccsproject 文件、它将唤醒 CCS、然后什么也不会发生。 如果我单击 project-import projet-select folder、我无法选择它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是、当我选择"MSP-EXP40F6137x_User_Experience "文件夹时、它可以导入。 但它会创建一个名为"US_915MHz"的新文件夹、而我的板是(433MHz)、这是否会成为问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     达姆… 它是如此的毛。 我意外地找到了一个选项页面、在该页面中我可以更改 MHz!!  请您解释一下吗?  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将其下载到电路板上、电路板无法正常工作!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我选择了一个编译器、它工作正常。