This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:小型 M4板和 Tiva C 系列 Launchpad

Guru**** 2610105 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/767931/tm4c123gh6pm-mini---m4-board-and-tiva-c-series-launchpad

器件型号:TM4C123GH6PM

我最近购买了一个配有 TM4C123gH6PM 微控制器的小型 M4板、但我没有意识到它仅配备了引导加载程序、并且从我的阅读中可以看到它与 CCS 不兼容。 我还在论坛上读到过一些人已经成功地将他们的 LaunchPad 与 Mimi M4板集成、以利用 JTAG 和调试功能?

如果有人能帮助我解释、或者向我指出正确的方向、我会非常感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jorge、

    我对该板进行了一些研究。 缺少 JTAG 似乎是该设计的一个限制。 由于这是第三方产品、我们无法提供大量支持、但我可以向您提供一些一般建议。

    为了将 LaunchPad 用作 JTAG 编程器、一般的想法是为 JTAG 引脚(TCK、TMS、TDO、TDI 和 RESET)放置一个接头、然后在另一个电路板上进行这些连接。 听起来您的 mini-M4板上也有这些引脚: www.digikey.be/.../50331

    您还需要从 LaunchPad 上移除 MCU、使其看不到两个 JTAG 器件、因此您需要承诺将该 LaunchPad 仅用作编程器。

    我个人建议此时只使用 LaunchPad、因为我看不到您从 mini-M4板中获得的好处、但这要由您决定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jorge、

    您能否详细说明我之前的帖子中哪一部分不符合您的支持需求?