This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-TM4C129SDRAMNVM:Altium 设计文件

Guru**** 2610825 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/767681/tidm-tm4c129sdramnvm-altium-design-files

器件型号:TIDM-TM4C129SDRAMNVM

您好!

我是否可以找到此电路板的 Altium 设计文件?

感谢您的关注。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    我正在研究设计指南中指出的文件不在工具上的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    似乎我们从未提供这些文件、我所说的任何人甚至都没有再拥有该项目。 我将看到该文档已更新。

    这些光绘器足以制造子卡、这正是我们提供的产品范围。

    很抱歉、该文档在这方面有误导性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    好的、是否存在另一个具有 Altium 文件并具有此新电路板/套件连接的设计示例?

    此致、

    Luis Alves
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    这是唯一一款 TM4C 设计、但我听说 MSP432可能会制造类似的电路板。 我不知道他们是否已经这样做了,甚至没有花任何时间去做。