This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0914:在写入 SYSECR 以进行热复位后_dabort

Guru**** 2610745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/767735/tms570ls0914-_dabort-after-writing-to-sysecr-for-warm-reset

器件型号:TMS570LS0914

您好!

我想对我的应用进行热复位。

当软件执行 systemREG1->SYSECR =(0x10)<< 14时;应用程序跳转到_dabort 而不是复位。

如何对应用程序进行热复位?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否正在尝试写入 SYSECR 寄存器的位15和位14? 您使用的十六进制值不正确。 为此、您需要使用(0x2)<<14的值。 或者、您可以选择仅设置位15来引起复位。

    此致、
    Sunil