请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL2-TMS57012 工具/软件:TI C/C++编译器
尊敬的所有人:
我遇到一个奇怪的问题。 我在以下内容中进行了描述:
我有一个子函数、在子函数内使用点参数、我想获取存储在地址中的数据。
void SendMessage (MessageIdentifier udMessageId、ApplicationDataRef pudDataRef)
{
uint8 tmpMSGData;
uint8* tmpPtMSGData;
tmpPtMSGData =(uint8*) putDataRef;
tmpMSGData =(uint8)(* tmpPtMSGData);//MAXMSGUNI
}
然后我在 main 中调用子函数
void main()
{
内径 mm = 45;
SendMessage (2、&MM);
}
在调试过程中、我发现无法获取数据45、请参阅图文、tmpMSGData 不会更改为45。