This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXPCC430RFX:MSP-EXPCC430RF4

Guru**** 2610595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/766970/ccs-msp-expcc430rfx-msp-expcc430rf4

器件型号:

工具/软件:Code Composer Studio

我将寄存器(sysctl)设置为1并成功下载到电路板。 但是,CCS 显示“MSP430:连接到目标时出错:找不到设备(或不支持的设备)”。

MSP430:连接到目标时出错:找不到器件(或器件不受支持)

CCS 的版本是最新版本、在出现错误之前、我已经成功下载了很多次。 我认为它与 sysctl 和 JATG!相关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我将其他文件下载到电路板上后、CCS 显示"MSP430:连接到目标时出错:找不到器件(或器件不受支持)"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Li、

    您是如何将代码成功下载到电路板的? 编程之前、它是否正常工作?

    电路板上似乎有用于控制您正在编程的 MCU 的开关、无论是基板还是卫星板。 您是否仔细检查了这些开关、以便对正确的 MCU 进行编程? 请见《MSP-EXPCC430RFX 用户指南》的2.1节。 www.ti.com/.../slau460

    谢谢、
    JD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    昨天  晚上我解决了这个问题。 问题可能是 JTAG 被占用、因此我无法通过 JTAG 下载、或者只是由于程序中的一些其他错误。 不管怎样、我按住复位按钮、然后在多次尝试闪存工作后使用 msp430Flasher 来擦除闪存。 闪存最终被擦除、问题得到解决。