This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/EK-TM4C1294XL:NDK 和 mytime.h 出现问题

Guru**** 2610595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/766980/rtos-ek-tm4c1294xl-issue-with-ndk-and-mytime-h

器件型号:EK-TM4C1294XL

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我想为 TIRTOS 测试 wolfssl 的代码示例。 代码具有 #include 它会调用函数

   myTime_init();
   MyTime_setTime (1398980099);

我不断遇到编译错误  

#1965无法打开源文件"ti/ndk/nettools/mytime/mytime.h"  

因为看起来 mytime.h 不存在。 在 NDK、nettools 文件夹下。 有人对此有疑问吗? 有人知道我在哪里可以找到 mytime.h 吗?

谢谢

AJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、我使用的是 NDK 2.25.00.09、TIRTOS 2.16.00.08
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发行说明中有一条注释:C:\ti_tirtos_tivac_2_16_00_08\products\NDK_2_25_00_09\ndk_2_25_00_09_release_notes.html

    MyTime 模块已删除

    从 NDK 2.25开始、不再支持 MyTime 模块。 用户必须更新其应用程序代码才能使用 SYS/BIOS 秒模块、因为这是 MyTime 的替代产品。

    有关在 SNTP 客户端中使用 Sonds 模块的更多详细信息、请参阅 SNTP 文档、有关 Sonds 模块的详细信息、请参阅 SYS/BIOS API 指南。