This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:不使用时如何处理 A/D 输入、VCC、REFS 等

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/766737/tms570lc4357-what-to-do-with-a-d-inputs-vcc-refs-etc-when-not-used

器件型号:TMS570LC4357

在根本不使用 A/D 时、我找不到有关如何处理 A/D 输入、ReFS 和 VCC 的任何指导。  我有一些疑虑、但我更愿意让他们确认、而不是猜测。  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    即使您不打算在应用中使用片上 ADC、ADC 基准和工作电源仍应处于建议的工作范围内。 ADC 不会从 ADREFHI 汲取电流、除非它正在执行转换。 您还可以将 ADC 内核置于断电模式、以便从 VCCAD 电源汲取的电流最小(仅泄漏、~5uA)。

    未使用的 ADC 输入可保持未连接状态。

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供信息。 我对保持输入未连接感到好奇。 根据数据表、它们上没有拉电阻、因此会悬空。 一般而言、我的做法是确保任何输入处于已知状态、即使其内核/所有者处于断电模式也是如此。 将输入连接到 GND 是否会产生任何不利影响? 谢谢、

    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、

    将 ADC 输入连接到 GND 不会产生不利影响。

    此致、
    Sunil