This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 微控制器的工作频率

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/766863/operating-frequency-of-microcontroller

在任何应用中、微控制器(晶体振荡器)的工作频率取决于什么因素? 通常、开发板建议的频率为8MHz 或16MHz。

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工作频率由许多因素决定、例如过程速度、功耗等。 它需要在速度和功率之间实现平衡。 但在一般情况下、8MHz 或16MHz 是可以的。