This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:TMDX570LC43HDK 的示例/文档

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, RM48L950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/766809/ccs-tms570lc4357-examples-docs-for-tmdx570lc43hdk

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGENRM48L950

工具/软件:Code Composer Studio

我不熟悉 TI 产品、并尝试加快 TMS570硬件开发套件的开发速度。

我发现互联网/TI 网站上缺少有关这方面的好示例和文档--我发现这似乎是一件错误的事情,而不是专门针对这套件的事情。

当然、我可以进行调整、但我想知道社区是否知道针对此套件的一套好的教程。

此外、在 Code Composer Studio v8.3 Resource Explorer 中、我找不到适用于 TMS570的任何电路板或器件。 为什么?  

感谢为帮助我有效了解此产品/器件而提供的任何帮助。

谢谢你

Subu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Subu、

    名为 HALCoGen (www.ti.com/.../HALCOGEN)的软件工具 可用于开始使用 TMS570 MCU 进行开发。 Hercules MCU 外设驱动程序使用基于 TI HALCoGen (硬件抽象层代码生成) GUI 的芯片配置工具进行配置和创建。 HALCoGen 提供的图形用户界面可让您配置外设、中断、时钟和许多其他 MCU 功能。 器件配置完毕后、用户可生成外设初始化和驱动程序代码、这些代码可导入 Code Composer Studio IDE、IAR Workbench 或 Green Hills MULTI IDE 中的 C 代码项目中。HALCoGen 还包含多个示例项目、可用于使用多个关键外设。 其中包括有关如何配置 GUI 以实现特定功能的分步说明。

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Sunil。 遗憾的是、HALCOGEN 中包含的示例并不特定于我使用的电路板。

    我有 RM48HDK 和 TMS570HDK。

    例如、HALCOGEN 中的 example_sci_UART_960.c 示例使用 TMS570LS31x。
    我知道这并不是一件大事。

    但是、RM48_HDK_Schematics_RevE.pdf 位于 processors.wiki.ti.com/.../RM48_HDK_Kit
    显示了 MCU 为 RM48L950 (在29的表2中)、而电路板本身具有
    RM48L952ZWTT。

    我还意识到、最新的电路板可能已更新 MCU。
    此外、最新的 HALCOGEN 04.07.01会为 TMS570生成前缀为"HL"的文件、但会生成
    而 RM48型号没有此类前缀。

    在开始学习过程时、我将尝试适应并依赖此论坛!
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Subu、

    TMS570/RM 微控制器具有跨板兼容的 IP。 因此、特定器件型号的任何示例也可轻松用于为其他器件创建代码项目。 IP 可用性方面的任何具体差异将在特定器件的数据表中说明。 HALCoGen 也会显示 IP 配置或最大时钟速率等方面的任何差异

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     [引用 user="Sunil]Hi Subu、

    TMS570/RM 微控制器具有跨板兼容的 IP。 因此、特定器件型号的任何示例也可轻松用于为其他器件创建代码项目。 IP 可用性方面的任何具体差异将在特定器件的数据表中说明。 HALCoGen 也会显示 IP 配置或最大时钟速率等方面的任何差异

    此致、
    Sunil[/报价]

    谢谢、Sunil。 是的,我终于找到了所有代码的隐藏位置:-) (我之前在 Halcogen 帮助浏览器中)。

    Help -> Examples is the way to Go!

    Subu