This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:TCP 轮询导致的故障

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/766703/tm4c1294kcpdt-fault-due-to-tcp-polling

器件型号:TM4C1294KCPDT

您好!

我正在处理一个项目、在该项目中、我必须创建 TCP 连接才能发送和接收数据。 当连接空闲时、我们会继续轮询。 间隔为7秒、因此我的应用程序每3.5秒轮询一次

我相信我的处理器在轮询期间会进入故障 ISR、因为我在该函数中有一个调试打印、这是最后执行的语句。 我无法重新创建此问题、因为它不会立即发生。 它会随着时间的推移而发生。 除处理器外、电路板的其余部分仍能正常工作。

是否有人遇到过类似的问题? 如果有人可以帮助我调试它、这将是一大帮助。  

谢谢!