This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH08T240WH

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/765119/pth08t240wah

您好!

我希望您帮助我确认器件的生产日期代码。请参见下图。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这未链接到我的筛选器、因此我必须错过了您的消息。 很抱歉耽误你的回答。 现在我们来看看这一点、当我获得有关生产日期代码的更多信息时、我将会向您回复。
    此致、
    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是我找到的关于这些器件的生产日期代码的信息。

    •8C1654V–2018年12月
    •671528V–2017年7月
    •5B1449V–2015年11月
    •492021V–2014年9月

    希望这能澄清问题。

    此致、
    Jimmy