This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM48L952:无法获取在 Code Composer Studio 中工作的库代码

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: RM48L950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/765695/ccs-rm48l952-unable-to-get-library-codes-to-work-in-code-composer-studio

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:RM48L950

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们正在尝试让一些 Hercules SIL-3库在我们的项目中工作。 不知怎么说、我们无法在 CCS 中编译代码。

是否有专家可以添加示例项目或发布分步说明?

感谢您的观看、

JayantD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JayantD、您好!

    什么是 Hercules SIL-3库? 您是指 Hercules 安全 TI 诊断库吗?
    www.ti.com/.../SAFETI_DIAG_LIB

    在库目录的内置文件夹下、有一个 RM48L950示例。 您可以将该项目导入 CCS。 如果项目中遗漏了任何文件、请手动添加该文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在一段时间前发布了如何在 CCS 中编译安全库。 它适用于 TMS570LC43、但我希望您也会面临类似的情况。