This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:在器件模式下将 Tiva 连接到 Windows10 PC

Guru**** 2610575 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/766351/ek-tm4c123gxl-connect-tiva-in-device-mode-to-windows10-pc

器件型号:EK-TM4C123GXL

您好!  

我需要在器件模式下将 Tiva 板连接到 Windows 10 PC (通过 USB 连接到板的左侧、并在左侧切换)  

我想看到端口出现在外设列表中、但在器件模式下看不到任何内容。

但是,当我以调试模式连接时,我可以看到端口...  

我尝试从以下位置安装 LM_FTDI 驱动程序: www.ti.com/.../LM_FTDI_DRIVER,但我无法理解如何正确执行它。

您是否有任何解决方案?  

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、我假设您在连接到"设备"USB 连接器时将电源选择开关移至"设备"模式、从而为 EK-TM4C123GXL 供电。

    器件的闪存中是否有任何程序? 如果闪存被擦除、特别是如果地址0x0000和0x0004都是0xFFFFFFFF、那么器件将运行 ROM 引导加载程序、该加载程序将 USB 端口设置为"Stellaris 器件固件升级"。

    如果有编程到器件中的代码、则由该代码负责设置 USB。