This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294KCPDT:不是线程安全的 API 的合并列表

Guru**** 2609995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/765790/rtos-tm4c1294kcpdt-consolidated-list-of-apis-which-are-not-thread-safe

器件型号:TM4C1294KCPDT

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的 SupportTeam:

我想知道不是线程安全的 API 列表。  

- TI/RTOS API

 - TivaWare 库 API

我们是否有这样的清单?

谢谢、此致

Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 TI-RTOS API、除非在 API 参考中注明、否则它们是线程安全的。 另请参阅 API 参考中的"调用上下文"部分、了解可以从哪个线程类型调用 API。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于 TivaWare、一般而言、它们没有内置线程安全功能、因此您需要单独查看。 常见的解决方法是仅使用来自单个线程的一系列 API (例如 grlib)。 因此、线程安全不是问题。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Todd 的回答。