This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:多 DCAN 传输

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/766227/tms570ls1227-multiple-dcan-transmission

器件型号:TMS570LS1227

我需要同样的功能。 我想同时开始将报文对象8发送到报文对象1。

我这样做是按照查尔斯所说的方式进行的。

是的,报文对象中的 TxRqst 位需要先置位。 然后,当您为指定的消息对象调用 canTransmit()时,消息将被传输。”

对我来说、务必确保传输顺序正确。

例如,传输从报文对象8开始,然后跟随报文对象7开始,接着跟随报文对象6开始,直到报文对象1结束。

 

n´t CAN 分析仪、我可以观察到这种情况确实发生了 μ s。 有时,传输从报文对象1开始,然后跟随报文对象3开始。

所有报文对象始终正确传输、但不按照我期望的顺序传输。

 

我弄错了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    消息处理器状态机控制 CAN 内核的 Rx/Tx 移位寄存器和消息 RAM 之间的数据传输。
    报文对象的发送优先级取决于报文编号。 如果有多个传输请求挂起、将根据相应的报文对象对它们进行处理。 报文对象1具有最高优先级。

    此致、
    米罗