This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高功率 TI 微控制器

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/764859/high-power-ti-micro-controllers

主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PM

是否有任何高功率 TI 微控制器板可为每个 GPIO 引脚提供/吸收25mA 电流、而 GPIO 引脚可在5V 逻辑电压下运行?

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道。 TM4C123GH6PM 器件可耐受5V 电压、因为它将5V 作为逻辑高电平输入处理、但仅输出3.3V 电压。 它也不能(在技术规格范围内)驱动和灌电流25mA。 您可能需要查看外部驱动器芯片。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghual、

    也许您可以详细说明为什么需要+5V/25mA IO 可能会带来更好的解决方案。 您可以通过 TM4C1294将多个 GPIO 端口组合成过驱动18mA、但数字 PNP/NPN 是添加到 GPIO 端口的更好解决方案。

    Bob 也许会提供一些技巧来帮助您进行此类转换、从而快速绘制您的电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我正在使用的一些移位寄存器 EEPROM IC 需要5V 逻辑中的时钟和数据信号。 这就是我要检查任何5V 逻辑输出微控制器的原因。

    我将检查任何驱动器或更改 我的 IC。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否知道 TM4C1294 MCU 内部存在6KB EEROM、也可以进行密码保护。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在 EEPROM IC 中使用 I2C 接口? 只要您不使用高速模式、SDA 和 SCL 就会作为漏极开路运行并与5V 上拉电阻兼容。