This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:有关 EMAC 中零填充支持的信息

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/762910/tms570lc4357-information-on-support-of-zero-padding-in-emac

器件型号:TMS570LC4357

大家好、

我们想知道、如果 TX 数据包长度小于64字节、TMS570LC4357中的 EMAC 是否支持零填充。 如果是、请分享我们的详细信息。

此致、
M.Sreenivasan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    EMAC 外设符合 IEEE 802.3标准。 IEEE 802.3将最小帧长度定义为64字节。 在以太网链路上传输之前、小于64字节的每一帧都应填充为0。 填充到最小64字节/帧是 IEEE 802.3的强制部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    是的、如果用户发送的数据小于64字节、HW 是否支持零填充?

    此致、
    M.Sreenivasan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、每次以太网帧大小小于64字节时、都将自动执行零填充。 这是 IEEE 802.3的强制部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    我们尝试发送大小小于64的数据包、但没有看到 Wireshark 捕获的数据包。
    但是、当我们将数据包大小增加到64时、我们可以看到相同的数据包。
    您能否查看并告诉我们如何为零填充功能启用硬件支持。

    从文档(spnu563a.pdf)中可以看到暂停帧支持此功能。

    此致、
    M.Sreenivasan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    默认情况下、EMAC 似乎不支持硬件级别的零填充、并且根据 spnu563a.pdf 中提供的寄存器内容、我们看不到启用它的任何选项。 我们希望得到您的同意。 如果在硬件级别(EMAC 硬件)受支持、请告知我们如何实现这一点。

    此致、
    M.Sreenivasan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sreenivasan、

    你是对的。 当数据包大小小于64字节时、驱动程序必须执行此操作。