This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:修复"socket"eflash 中的拼写

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/765758/ccs-tm4c1294ncpdt-fix-socket-spelling-in-eflash

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

在文件"tivaware c_series_2_1_4_178/tools/eflash/bootp_server.c"中、有3倍的"sockete"而不是"socket":

--------------------------------------------------
第455行:VPRINTF("... 为 BOOTP 服务器创建插槽\n 攠);
第467行:VPRINTF ("... 为 TFTP 服务器创建插槽\n");
第479行:VPRINTF ("... 为 MAGIG 数据包传输创建插槽\n 攠);
--------------------------------------------------

我要把第479行的"MAGIG"改为"magic"。
祝你一切顺利、

Piotr Kasprzyk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我已在我们的问题跟踪系统中记录了这些拼写错误、以便可以在下一个版本中解决这些错误。