This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:将 SIM800L 与 tm4c1294xl 连接并在服务器上发送数据

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/765513/tm4c1294ncpdt-interfacing-sim800l-with-tm4c1294xl-and-send-data-on-a-server

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

我正在使用超声波传感器和 SIM800L GSM 模块、我想使用 AT 命令将传感器数据发送到服务器、但我 不知道如何开始编写代码、因此请向我提出建议。

我不知道如何在 code composer studio.please 中编写命令来帮助我  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SIM800L 有一个 UART 接口。 选择 TM4C1294器件上的一个 UART 以连接到 SIM800L。 查看示例项目:
    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\ek-tm4c1294xl\hello
    请注意、该示例使用 UART0。 如果您使用 EK-TM4C1294XL Launchpad、则 UART0会连接到虚拟 COM 端口。 您应该选择 UART1或 UART2。 如果您需要在器件上使用多个 UART、您可能会发现最好直接调用 TivaWare 函数、而不是使用 uartstdio.c 实用程序。 请查看 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\peripherals\UART\UART_polled.c 以了解一个简单示例。