This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:83822I PHY 芯片回送问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/761557/tms570lc4357-83822i-phy-chip-loopback-issue

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGENDP83640

您好!

我正在使用 TMS570LC43XX 控制器、该控制器将83822I 作为 PHY 芯片。 我使用 MII 环回模式进行环回测试、但接收数据包时始终存在不确定性。是否有人可以告诉我、传输后为了正确接收而保留的延迟导致了数据包是否发生。 如果是、那么延迟的正确值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kakad、

    DP83822内有多个环回选项、用于测试和验证 PHY 内的各种功能块。 MII 环回通过基本模式控制寄存器(BMCR、地址0x0000)进行配置。 在 MII 环回模式下、从 TX 路径上连接的 MAC 发送的数据在 DP83822内部环回 RX 引脚、可在其中由 MAC 进行检查。

    TMS570LC43x EMAC 支持环回。 应禁用 EMAC 回送以进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kakad、

    您是否通过 HALCOGen 生成了测试代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、王。 我使用 HALCOGen 生成代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    HALCoGen 生成的代码使用 DP83640的驱动程序。 我不确定您是否可以使用 DP83822的 DP83640驱动程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请比较 DP83822和 DP83640以确保可以为 DP83822使用 DP83640驱动程序、否则必须为 DP83822开发自己的驱动程序。