This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:2.1版与 FlexRay 收发器3.0.1版兼容?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/761145/tms570lc4357-version-2-1-compatible-with-flexray-transceiver-version-3-0-1

器件型号:TMS570LC4357

尊敬的支持人员:

我想知道是否可以将支持和实现 FlexRay 控制器版本2.1的 TMS570LC4357连接到 NXP TJA1081G FlexRay 收发器版本3.0.1? 我看到了 TI 使用 TJA1080和 TJA1082 (例如在 HDK-FlexRay-CAN-Lin-Interface 中)的一些原理图:不过、FlexRay 收发器都是2.1A 和2.1B 版本的 FlexRay。

提前感谢您的回答

此致

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    TMS570 FlexRay 模块符合 Flexray 协议规范2.1修订版 A。 如果 FlexRay 收发器支持 FlexRay 电气物理层规范 v2.1修订版 A、您可以毫无问题地使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 QJ、

    感谢您的快速回答。 实际上、它不能解决我的问题。 我想找出的是、如果支持高级版本(在本例中为3.0.1)的 FlexRay 收发器可以连接到仅支持版本2.1修订版 A 的 TMS570的 TI FlexRay 控制器?

    我知道 FlexRay 节点3.0.1可以与节点通信版本2.1:提供了这种向后兼容性。 但是、我无法确定 FlexRay 控制器是否可以与版本号更高的 FlexRay 收发器通信。 您能帮助解决这个问题吗?

    非常感谢

    此致

    文森特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vincent、

    我不知道收发器是否完全向后兼容。 您可以从 FlexRay 收发器供应商处获得更多有用信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。 不幸的是,他们似乎也不知道:-)

    我会等待,希望他们能作出清楚的回应。

    此致

    文森特