请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:TI-RTOS
您好!
RTOS 2.16.0.08
TI v18.12.0.LTS
NDK 2.25.00.09
NS 1.11.00.10
我有与此帖子中的解码完全相同的问题:(在循环中进行一些调用后、我得到了-101、并且在每次迭代中遵循-102)
遗憾的是、未设置任何解决方案。 您能否建议一种如何使用 HTTPCL_CONNECT 的方法? 这是我的一个非常紧迫的问题。 提前感谢您!