请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137 您好!
我有两个应用程序、它们几乎完全相同的代码库。 一个从 闪存区域(0x00000000)执行、一个从 RAM 区域(0x60000000)执行。
当程序从闪存执行时、通过 MIBSPI 从 MRAM 器件读取/写入没有问题。
但是、当应用程序从 RAM 执行时、它不会从 MRAM 读取/写入。
还有其他器件通过 MIBSPI 实现、但没关系。 没有问题。 它仅用于 MRAM 访问。
从闪存执行与从 RAM 执行时、行为是否有任何变化? MRAM 器件是一款 Numonyx Forte 串行闪存、M25P40。