This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:程序未保存到闪存中

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/765330/ccs-tm4c1294ncpdt-program-is-not-saving-into-the-flash

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我使用 Tm4c1294NCPDT 作为板管理控制器来控制电源定序和引导 SoC、因为我在 CCS 7.1中进行 RTOS 编程。 当我将代码转储到 BMC 时,它运行良好,但在我再次打开电源后,一切都消失了,然后我需要对 BMC 进行编程。

如果我的硬件或软件出现问题、请为我提供一些解决方案。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请检查您正在编译的程序是否链接到闪存中。 您可以查看由链接器创建的.map 文件。 它位于项目的配置子目录中。 (例如:"myProject\debug\MyProject_CCS.map")。 代码应位于地址小于0x100000的地址中、".intvecs"段位于位置0。

    您还可以使用 CCS 调试器来显示内部闪存。 "View"->"Memory Browser"、然后输入位置0。