请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DK-TM4C129X 主题中讨论的其他器件:CC2564、
您好!
我有 DK-TM4C129X 和 CC2564模块。 并希望基于 Bluetopia 栈实现 PANU。 蓝牙 PN/BNEP 允许发送/接收以太网帧。 为了发挥作用、这些数据包需要与网络堆栈集成。 有一个在 Linux 平台上使用 bluetopiaPM 的 PANU 演示示示示示例。
我能否将 bluetootia 的同一 PANU 网络接口与 DK-TM4C129X 上的 lwip TCP/IP 堆栈搭配使用? 在哪里可以找到 BluetopiaPM PANU 演示的源代码?
谢谢、此致、
Bhagyashri