This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS570LC4357:TMS570LC4357中止错误 AXI 解码错误

Guru**** 2610595 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/764361/rtos-tms570lc4357-tms570lc4357-abort-error-axi-decode-error

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在 TMS570LC 上运行加密算法。 我使用了由 HalCogen Tools 生成的 GIO 驱动程序。

调试期间、程序中止、指示文件 hL_sysintvecs.asm 中的以下代码

DataEntry
b DataEntry
b 相位中断
LDR PC、[PC、#-0x1b0]
LDR PC、[PC、#-0x1b0]

我在下图中检查了两个解调器 DFAR 和 DFSR、我发现这是 AXI 解码问题。

我如何解决这个问题? 在从寄存器读取错误时、是否还缺少 sotmeing 导入? 我是嵌入式系统编程的初学者。

我需要你的帮助!

此致、

Soundes Marzougui。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Soundes:

    0X07FFE3CC 不是有效的存储器地址。 数据中止是由向该地址写入数据引起的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何扩展写入数据的存储器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Soundes:

    您打开了多个主题帖、请使用最新的主题帖。 我将关闭这个。 谢谢。