This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:TMS570LC4357/ HO、以映射程序存储器/程序运行在存储器之外

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/764462/ccs-tms570lc4357-tms570lc4357-ho-to-map-program-memory-program-runs-out-of-memory

器件型号:TMS570LC4357

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在运行加密算法。 访问无效地址存储器时出错。

存储器分配窗口显示我仍然有足够的存储器、但程序正在访问地址 0x07FFE40C  

每次我最小化代码(注释被称为函数、只运行一条或两条指令时、代码会显示该指令的结果)、但如果我尝试运行整个加密算法  

我遇到数据输入错误。  

如何最大化执行程序所需的存储器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Soundes:

    您能否逐步执行代码并找到代码中的哪个语句会导致问题? 然后、使用代码反汇编窗口复制相关的汇编代码并发布到此论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    我还尝试在 CSS 下最大化堆栈:Project->Properties->Arm linker->basic options。 但我仍然有同样的问题。 :(  

    此致、

    Soundes。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Soundes:

    请增加我在最新主题中提到的堆栈大小。

    我注意到您在单独的线程中发布了相同的问题。 请使用最新的主题、我将关闭此主题。 谢谢