This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-TMS570BMS:有源平衡电流(硬件修改)

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-TMS57004, EMB1499Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/763445/tidm-tms570bms-active-balancing-current-hardware-modification

器件型号:TIDM-TMS570BMS

大家好、

我将 EM1402EVM 与 LAUNCHXL-TMS57004搭配使用以执行主动平衡。 我能够在5A 电流下平衡电流(充电和放电)。

我想在电流10A 或更高时平衡电池、以串联电池16节(电池总电压= 60V)。

根据 EMB1499Q 数据表、可按如下方式设置平衡电流:

平衡= Vsense / Rsense

设置 Vset = 2.2V

Vsense = Vset / 40 = 0.055V

假设、我要设置 Ibalancing = 10A

因此、我更改 Rsense = 0.055 / 10 = 5.5m Ω、以实现10A 平衡电流。 除了更改 Rsense 之外、还需要修改哪些组件?  

谢谢、

此致、

XH 低电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiang、

    EM1402 EVM 只能用于高达+/- 5A 的电池平衡电流。请参阅 EMB1499Q 数据表(第14至17页)的"应用提示"部分、了解如何根据平衡电流选择每个外部组件、 Vset 和 Vsense。 这与您在上面分享的数据表部分相同、第15至17页中提到了如何选择其他组件。 您还需要检查电路板中处于充电/放电高电流路径的任何组件(例如开关)、以确保它们能够处理高电流。

    为 EM1402 EVM 选择的元件是在考虑5A 最大电流的情况下选择的。

    此致、
    Leslie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Leslie。
    这意味着对平衡电流限制没有限制。 只要我设计能够维持如此高电流的硬件。 (例如、具有较高额定电流、高功率 PCB 布局、热耗散管理等的器件)。

    在这种情况下、我将构建一个新电路板、而不使用 EM1402EVM 电路板。

    谢谢。

    此致、
    XH 低电平
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiang、

    从我们的器件角度(EMB1499)、确保在选择组件时不违反 VSENSE_HS 和 VSENSE_LS 的规格限制。 在这些引脚上观察到的电压将取决于您选择的组件。 我建议您先构建一个原型、以便在制造多个 PCB 之前测试您的解决方案。

    此致、
    Leslie