This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:以太网连接至变压器-中心抽头

Guru**** 2613875 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, TLK110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/761863/tm4c1294ncpdt-ethernet-connection-to-transformer---center-taps

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件: TLK110

Tiva 团队、

TM4C1294NCPDT 数据表显示 了与以太网变压器的正确连接:

具体而言、在 HX1188MFNL 上、PHY 侧的中心抽头"2"和"7"连接到3V3。  问题是为什么需要这样做?

我尝试在网络上对此进行研究。  根据我的发现、当 TX 和 RX 信号是差分对(开漏引脚)时、会建立中心抽头到 Vdd (3V3)的连接。   需要使用中心抽头的3V3连接 来偏置变压器。  不过、这种解释的层次太高了。

客户显然已将中心抽头接地、以太网似乎工作正常。  我认为这需要改变、但我无法用电气方式解释将中心抽头连接到3V3的作用是什么以及为什么需要它。

谢谢、此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

     我不是关于如何连接中心抽头的专家。 我的理解是、变压器 PHY 侧的中心抽头通常通过电容器接地、从而为噪声提供低阻抗路径。 这一点与 TM4C129数据表中显示的图表相反、其中中心抽头不仅连接到电容和接地、而且连接到 VDD。  TM4C129以太网 PHY 基于 TI TLK110以太网 PHY (见下图)、TLK110数据表还显示了与 TM4C129中类似的中心抽头连接。  

    我也在网上进行了一些搜索。 有些人提到仅通过接地将中心抽头接地、但我也看到下图。 我认为这取决于您要连接的 PHY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、
    此问题是否已解决?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您所说的内容、我发布到了接口论坛。 得到某种响应。

    http://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/762249/2819665#2819665

    此致、

    David