This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:MAX30100的写入函数

Guru**** 2612295 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/764046/ccs-write-function-for-max30100

主题中讨论的其他器件:TM4C129XNCZAD

工具/软件:Code Composer Studio

我是否可以有用于编写函数的示例代码(修改寄存器中的数据)? 使用 TM4C129XNCZAD 和 MAX30100。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您正在寻找 I2C 示例、则可以在下找到它们 /examples/peripherals/i2c.

    此 I2C 应用手册也将对您有所帮助。 www.ti.com/.../spma073.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您询问了 I2C 示例代码、我提供了 TivaWare 库中示例的路径、此外还提供了 I2C 应用手册。 但是、您拒绝了答案、但未对缺失的内容提供其他评论。 如果您正在寻找一个无需修改即可将 MCU 连接到 MAX30100的读取-使用示例、那么我们只是没有这样的示例。 我建议您从我指向的 TivaWare I2C 示例和应用手册开始、我认为您可以通过引用这些示例来构建您的项目。