This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:当 PM6接地时、TM4C1294NCPDT 不工作

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/762705/ccs-tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt-dont-s-work-when-pm6-connect-to-ground

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我有器件、其中引脚 PM6接地。  因此、在上电时、事件会发生 篡改检测。  我可以阻止 PM6的篡改检测、以免损坏 PCB 吗? (从 PCB 上取下 PM6引脚)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sergey、
    首先、我想与您确认您是否确实在使用器件中的篡改功能。 您需要配置并启用防篡改模块才能使其正常工作。 您可以配置篡改引脚检测电平。 如果您打算使用防篡改功能、并且防篡改模块正在根据您的配置检测引脚电平、则说明该模块正在执行其任务。 默认情况下、防篡改模块处于禁用状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sergey、
    我没有听到你的反馈。 我将假定问题已解决。 我现在要关闭这个线程。 如果您仍有问题、您可以重新打开此主题或打开新主题以解决新问题。