This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GE6PZ:通过 USB 记忆棒实现固件更新

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PZ, TM4C123GE6PZ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/762551/tm4c123ge6pz-implement-firmware-update-by-usb-stick

器件型号:TM4C123GE6PZ
主题中讨论的其他器件:DK-TM4C123GTM4C123GH6PZ

尊敬的:  

   DK-TM4C123G 中有一个 USB_stick_update 示例。 由于它使用 TM4C123GH6PG (144引脚)、USB 引脚在示例中为 PL6/PL7 (USB0DP/USB0DM)。 但是、我使用的 MCU 是 TM4C123GH6PZ (100引脚)。 USB 引脚为 PJ0/PJ1。 我尝试将 USB_stick_update 中的相应 PL6和 PL7修改为 PJ0和 PJ1。 但是、该程序无法执行 USB 固件更新。 DK-TM4C123G 中的 USB_stick_update 是否有机会被修改? 在 TM4C123GH6PZ 上执行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、
    您应该能够修改 DK-TM4C123中的 USB_stick_update 示例、以便在具有 TM4C123GE6PZ 的定制板中使用。

    以下两个帖子可能会有所帮助。
    e2e.ti.com/.../1873680
    e2e.ti.com/.../1541026
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、
    由于 Ralph 对于 同一问题在 e2e.ti.com/.../760070帖子中对您有所帮助、我将在此关闭此主题。 您可以使用其他帖子继续与 Ralph 对话。