This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS470R1B1M:TMS470R1B1M 调试器/编程器?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS470R1B1M, TMDSEMU200-U, TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/764813/tms470r1b1m-tms470r1b1m-debugger-programmer

器件型号:TMS470R1B1M
主题中讨论的其他器件: TMDSEMU200-UTMDSEMU110-U

尊敬的所有人:

我需要使用新版本的固件对已经存在的电路板进行编程、但我只拥有电路板、而不是调试器/编程器。  TMS470R1B1M 使用哪种调试器/编程器?

XDS110 (TMDSEMU110-U)或 XDS200 (TMDSEMU200-U)是否适用于该处理器?

提前感谢。

奥雷斯蒂斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    对于 TMS470R1器件,您可以使用 XDS510!

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    非常感谢您的回答!

    但 XDS510非常昂贵!
    更便宜的 XDS110是否与 TMS470R1B1M 不兼容?

    再次感谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TMS470R1器件不支持 XDS110。

    此致、
    米罗