This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:SAFETI-HALCOGEN-CSP 的 CCS 版本要求

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/764869/tms570ls0432-ccs-version-requirement-for-safeti-halcogen-csp

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:SAFETI-HALCOGEN-CSP

你(们)好

 

我们可以将 SAFETI-HALCOGEN-CSP 与 CCS V8一起使用吗?

我们正在检查演示版本。 用户指南中的 Code Composer StudioTm5.4 (或更高版本)。 但 SAFETI-HALCOGEN-CSP-DEMO 需要安装 CCSv5或 CCS6。

 

谢谢、此致、

Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在演示安装文件夹(c:\ti\hercules\SafeTI-HALCoGen-CSP\v00.01.02\Docs\spnu605A_SafeTI-HALCoGen-CSP_User_Guide.pdf)下的用户指南中说明了:Code Composer StudioTm5.4 (或更高版本)。

    此致、
    米罗