This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:使用 halcogen 配置 DMA

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/764441/tms570ls1227-configuring-dma-with-halcogen

器件型号:TMS570LS1227
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!  

客户有兴趣获得有关 Hercules TMS5701227上配置问题的支持。 它们希望某些外设使用 DMA、但 HALCOGEN 不提供其配置。

可以提供建议和帮助吗?  

此致

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Linda、
    是的、HALCoGen 不涵盖 MCU 的 DMA 设置。
    在 HALCoGen 示例文件夹中、可以找到一些使用 DMA 的演示并将其用作参考。
    对于 SCI 模块、也可以使用此文件: www.ti.com/.../spna213.pdf
    对于 MIBSPI 模块、可以在以下位置找到一些参考: www.ti.com/.../spna231.pdf
    器件 TRM 中提供了最全面的说明。

    此致、
    米罗