请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 主题中讨论的其他器件: TPS65381A-Q1
尊敬的支持:
在阅读 TMS570LC4357的 SLVSDJ1A (TPS65381A-Q1数据表)电压安全监控器之后、我感到困惑。 第103页提到 TMS570通过 MibSPI 1、3或5与 TPS 通信。 为什么其他 MibSPI 2和4不合适? 我看不出有什么理由这样做、我更愿意使用 MibSPI2来实现。 您能否解释这个方框图的标志、并进一步解释芯片选择似乎也被限制在3..0?
最后、第34页的注释中还有一条令人惊讶的声明:为什么在启用 DIAG_OUT MUX 时 SDO 引脚不是高阻态? 当 CS 处于高电平时、我看不到 SDO 引脚具有低阻抗的任何技术原因。 对于这种选择的配置、Ny TI 的优点是什么? 我直到现在才找到任何配置、它会有所帮助。 但我相信,必须有理由。 在哪里可以找到相关说明?
提前感谢。
此致
文森特