This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM/ TM4C123GH6PGE 微控制器最大 C 系统堆栈尺寸

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, TM4C123GH6PGE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/760337/tm4c123gh6pm-tm4c123gh6pge-microcontroller-maximum-c-system-stack-size

器件型号:TM4C123GH6PMTM4C123GH6PGE
主题中讨论的其他器件: TM4C123GH6PGE

大家好、

             感谢我之前的帖子。 今天、我对使用使用 Code Composer Studio 的 TM4C123GH6PM/ TM4C123GH6PGE 微控制器来执行任务有另一个疑问。 从上面的屏幕截图中、我想增大 C 系统堆栈大小 、这意味着我想增大超过512。 我请求您向我提供建议,以达到 TM4C123GH6PM / TM4C123GH6PM 微控制器可以增加的大小。 我正在使用 CCS V 8。

提前感谢。

谢谢、

此致、

Srinu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我请求您向我推荐我可以在 CCS V8中为 TM4C123GH6PM 微控制器设置多少系统堆栈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    系统堆栈使用器件的内部静态 RAM。 TM4C123GH6PM 具有32KB 的内部静态 RAM。 您不能将所有这些用于堆栈空间、因为您的应用还需要一些用于静态变量的空间、可能还需要一些堆空间。 查看由项目创建的.map 文件、了解静态变量或堆使用了多少 RAM。 其余部分可用于堆栈。

    除了更改上图中所示的 code composer 选项外、还需要编辑用于实际增加堆栈大小的链接命令文件。  以下是"Hello"示例的链接命令文件中使用512字节栈大小的一行:

    __STACK_TOP =__STACK + 512;
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,感谢你提出宝贵的建议。

    我在项目文件中找到了该命令。 在这里、我不确定可以放置多少堆栈大小、而不是512。
    取代512。 我想使用1024或2048。 tm4c123gh6m/tm4c123gh6pge 是否可能?

    主席先生,请你向我提出建议。


    谢谢、
    此致、
    Srinu。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常是、您可以将堆栈大小设置为1024或2048。 但是、正如我在前面的文章中所解释的、这取决于你用于静态变量和堆的内部 RAM 的大小。 我建议您查看生成的.map 文件、以查看您当前使用的 RAM 大小。 除非您的项目非常大、或者使用非常大的数据数组、否则将堆栈大小设置 为2048字节可能没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生,

    我设置了堆栈大小1024、我的问题得到解决、我的程序执行将成功。


    谢谢、
    此致、
    Srinu。