This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C129ENCZAD:NDK:接收 UDP 数据包-如何获取目标地址

Guru**** 2931310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/761320/rtos-tm4c129enczad-ndk-receive-udp-packets---how-to-get-destination-address

器件型号:TM4C129ENCZAD

工具/软件:TI-RTOS

您好;

我正在使用 NDK BSD 套接字 API 通过 recv()或 recvfrom ()接收 UDP 数据包。 我接收的数据包可以由另一台机器通过单播直接发送到 Tiva 的 IP 地址(例如192.168.100.100)、也可以通过广播发送到255.255.255.255或192.168.100.255。 我在 TM4C 上的用户流程将平等地接收所有这些数据、但不知道数据包是通过广播还是单播发送。 如何获取接收到的数据包的目的地址?

此致。

弗兰克-基督教 Krügel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否包含一个示例项目、说明您要做什么?

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否得到了解决?

    [1/16更新:由于原始海报没有回复、标记为 asvTI 认为已解决]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我想要实现的目标、但对于 Linux:

    github.com/.../udp_example02.c

    NDK 中是否有类似的东西?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NDK 没有此功能。

    Todd