This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:V2.4.0库中的 PBIST 自检参数

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/763617/tms570lc4357-pbist-selftest-parameters-in-library-v2-4-0

器件型号:TMS570LC4357

您好!

在文档 SafeTIDiagnosticLibrary-User'sGuide-v2.4.0.chm 中,我们要使用库 SL_Seltest_PBIST 函数。

对于 存储器类型双端口和单端口、似乎必须选择 PBIST_EXECUTE、对于存储器类型 ROM、必须选择 PBIST_EXECUT_OVERRIDE。

但是当设置了 PBIST_EXECUT_OVERRIDE 时,函数中不使用参数 ramGroup,因此我们无法选择要测试的 RAM 组。

您能否解释参数 testType 的用法及其可能的值 PBIST_EXECUTE 和 PBIST_EXECUT_OVERRIDE?

此致、

François μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Parameter testType 指定要执行的测试类型。
    PBIST_EXECUTE:在此 PBIST_SelfTest 模式下,RAM 信息屏蔽寄存器(RINFLL 和 RINFUU)被用来选择 RAM 组进行测试。 如果您打算在特定 RAM 组上运行自检、则可以选择此模式。
    PBIST_EXECUT_OVERRIDE:在此模式下、ROM 中可用的存储器信息将用于 RAM 选择、并将覆盖 RAM 信息掩码寄存器。 当您打算对所有 RAM 组运行自检时、将选择此模式。

    完成自检后、检查故障状态寄存器。 如果发生故障、该值将为0x01。 如果没有故障、该值将为0x00。

    此致、
    Akshay