This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C1294XL:EK-TM4C1294XL

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/763458/ccs-ek-tm4c1294xl-ek-tm4c1294xl

器件型号:EK-TM4C1294XL

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试从  http://www.ti.com/tool/TIDM-TM4C129XS2E 位置下载 enet_S2E 示例 。 它会显示  

看起来我们遇到了一些阻力

(抱歉,找不到您要查找的页面。)

您能不能帮助您下载示例代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我将需要找到它无法访问的原因。 与此同时,我附上了该项目。

    e2e.ti.com/.../enet_5F00_s2e.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    我下载了附加的 zip 文件、将其解压并复制到 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.3.156\examples\boards\ek-tm4c1294xl 文件夹、然后导入到 CCS 中。 仍然会出现编译错误、如下所示
    说明资源路径位置类型
    10 "#"在这里不是预期的 STARTUP_rvmdk.S/Enet_S2E243C/C++问题
    10 "#"在这里不是预期的 STARTUP_rvmdk.S/Enet_S2E第244行C/C++问题
    10 "#"在这里不是预期的 STARTUP_rvmdk.S/Enet_S2E第246行C/C++问题
    #131预计会出现"{"startup_rvmdk.S/enet_S2E第6行C/C++问题
    #171需要声明startup_rvmdk.S/enet_s2E第1行C/C++问题
    #1965无法打开源文件"inc/hw_ints.h"enet_s2e.c/enet_s2E第27行C/C++问题
    #1965无法打开源文件"inc/hw_ints.h"lwip_task.c/enet_s2E第28行C/C++问题
    #1965无法打开源文件"inc/hw_ints.h"serial.c/enet_s2E第27行C/C++问题
    #1965无法打开源文件"inc/hw_ints.h"serial_task.c/enet_s2E第27行C/C++问题
    #1965无法打开源文件"inc/hw_ints.h"telnet.c/enet_s2E第27行C/C++问题
    #1965无法打开源文件"inc/hw_memmap.h"enet_fs.c/enet_S2E第28行C/C++问题
    #1965无法打开源文件"inc/hw_NVIC.h"startup_ccs.c/enet_S2E第26行C/C++问题
    #1965无法打开源文件"inc/hw_NVIC.h"startup_ewarm.c/enet_S2E第27行C/C++问题
    #1965无法打开源文件"inc/hw_NVIC.h"startup_gcc.c/enet_S2E第26行C/C++问题
    #1965无法打开源文件"inc/hw_types.h"config.c/enet_s2E第28行C/C++问题
    #1965无法打开源文件"utils/lwiplib.h"idle_task.c/enet_s2E第27行C/C++问题
    #41预期出现标识符startup_rvmdk.S/enet_s2E第3行C/C++问题
    #66预计出现";"startup_rvmdk.S/enet_S2E第4行C/C++问题
    68预计出现"}"startup_rvmdk.S/enet_s2EC/C++问题
    #8缺少右引号startup_rvmdk.S/enet_S2E第4行C/C++问题
    #8缺少右引号startup_rvmdk.S/enet_S2E第10行C/C++问题
    #8缺少右引号startup_rvmdk.S/enet_S2E333 C/C++问题

    此致、
    Ramesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    最新的 TivaWare 版本为2.1.4.178。 您可以尝试使用最新版本吗? 我在尝试构建它时没有编译问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    如您所述、它与2.1.3.178编译

    此致、
    Ramesh