This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:我们能否将 nTRST 直接连接到 Lauterbach 调试器?

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/763832/tms570ls1227-can-we-connect-the-ntrst-to-lauterbach-debugger-directly

器件型号:TMS570LS1227

现在、我们使用 Lauterbach 调试器的 ARM JTAG 20引脚连接 TMS570LS12xx 的 HDK、对于端口 nTRST、它是否将调试器直接连接到其 HDK 中的 TMS570LS12xx?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TMS570LS12x HDK 使用 ARM-20连接器。
    您可以在此处找到此连接器的引脚排列: processors.wiki.ti.com/.../f1252489780-1150881050.html

    检查此引脚与引脚之间的连接 :processors.wiki.ti.com/.../Tms570ls12_schematics_reve.pdf

    JTAG 连接器位于第21页、MCU nTRST 接线位于第7页。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速响应!

    我在下面的图片中对我的问题进行了批评。

    那么、您能否再次检查它?

    再次感谢您!

    此致、

    郑赛俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    MCU 上的 nTRST 具有内部下拉电阻、该下拉电阻将 JTAG TAP 端口保持在 RESET 状态。 为了调试器件、JTAG 仿真器应该将这个引脚上拉为高电平。 您无需外部电路(某些 JTAG 仿真器在 nTRST 上具有开漏输出、在这种情况下需要上拉电阻器。 我不熟悉您的 JTAG 仿真器。)。

    此致、
    米罗