This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS1000历史文档

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/763672/tms1000-historical-documents

你(们)好

在1970年代、我们将向消费者提供文档/指南、以帮助他们设计 TMS1000系列上的屏蔽程序。 (我有1976年的总体 TMS1000数据表)

游戏、微波炉等都是在设计中创建的。

例如,将向老虎游戏和所有其他消费者提供一套标准的准则、示例程序等,以协助设计其游戏等 Tiger 本来会生产出他们的设计、然后发回 TI 审批。 帮助进行设计的文档正是我所需要的。

另外、还想找到为 TMS1000系列分配的所有屏蔽程序的列表。   MPxxxx 等

如中所述:    

TMS_1000_Series_MOS_LSI_One-Chip_Microcomputers_1975.pdf

1.3.

设计支持

通过经验丰富的应用专业人员提供服务 ·

德州仪器将根据要求为您提供

帮助客户评估应用程序和进行培训

设计人员对 TMS1000系列和进行编程

模拟程序。 TI 还将签订书面合同

符合客户规格的程序。

***** TI 为开发了汇编器和仿真器

帮助软件设计。 可提供这些程序

在全国时间·共享系统和 TI 计算机上 ·

之三.设施*****

TMS1000系列程序(请参阅流程图、图3)

以汇编语言使用标准编写

助记符。 汇编器会转换源代码

(汇编语言程序)转换为机器码、

传输到软件仿真专家 ·

克 汇编器也会生成机器代码

对象平台。 对象组用于生成

用于硬件仿真的磁带或用于生成的磁带

原型工具开模。

TMS1000系列程序由软件检查 ·

软件和硬件仿真。 软件仿真 ·

说明提供的打印输出的优点

指令跟踪或周期性输出。 硬件

仿真为设计人员提供了的优势

·实时仿真和测试异步输入。

可提供软件用户指南。

在算法被检查和批准之后

最终目标代码和机器

选项声明将提供给 TI。 栅极掩蔽是的

已生成和已生成切片。 组装完成后、和

测试、原型会交付给客户

以供审批。 在获得最终批准时、即零件

以达到要求的生产量

作为 TMS1000系列的一个独特版本。

如果提及存档的信息和适当的联系人、将不胜感激。

谢谢

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、
    我曾与一些在 TI 呆了足够长时间的 TI 同事(在 TI 工作近40年的人)交谈过、他们听说过该器件。 您意识到这是一款40多年前设计的4位 MCU、根本没有任何电子文档。 以前的文档将以纸质版形式提供。 这就是我可以挖掘的所有信息。 不幸的是、在这里、这没什么我能为您提供帮助的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、感谢您的回答。 我将继续寻找这些难以找到的纸质副本
    查尔斯·H