This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:Porta 和 PortB 闪存访问

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/763613/tms570lc4357-porta-and-portb-flash-memory-access

器件型号:TMS570LC4357

您好!

在数据表中、有两个从端口(Flash_Porta 和 Flash_PortB)可用于访问闪存。

若要在 FPROM 组0和1中读取、请执行以下操作:

1 -默认配置哪个端口? 端口 A、端口 B 或 两者都是? 如果两者都有、如何管理?

2-软件是否需要配置端口访问? 必须使用哪些 TMS 寄存器来配置它?

此致、

François μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Francos、

    L2FMC 闪存有2个从端口:端口 A 和端口 B。CPU 将通过闪存控制器端口 A 访问闪存。端口 B 用于其他主控(DMA、FTU 等)。